This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP139:DP 转 HDMI

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1287664/sn75dp139-dp-to-hdmi

器件型号:SN75DP139

您好

客户的主系统将具有 DP 信号(仅限双信道)、该信号需要转换为 HDMI 信号并输出到 HDMI 连接器。 他们计划使用 TI SN75DP139RSBR、但由于其 DP 信号仅具有双通道、因此架构图如下所示。 我想向您确认这种使用方法是否正确或需要调整?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是 DP 还是 DP++输入? DP139仅适用于 DP++输入。 对于 DP 到 HDMI、您需要一个有源 DP 到 HDMI 协议转换器。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David

    明白了,谢谢