This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF111:在10GBASE-KR SR 应用中使用 DS110DF111将10GBASE-KR 接口转换为 SFP+模块的 SFI 接口

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1297506/ds110df111-using-a-ds110df111-to-convert-a-10gbase-kr-interface-to-a-sfi-interface-of-a-sfp-module-for-a-10gbase-sr-application

器件型号:DS110DF111

我想了解10GBASE-KR 信号和协议之间的关系、以及如何将此接口转换为10GBASE-KR 接口 SR 的 SFP+光收发器的 SFI 接口(电气接口)。  我相信 TI 的 DS110DF111可用于这种介质转换器应用、但我想了解这两种接口之间的关系。

此外、10GBASE-KR 接口来自 Intel Ice Lake 处理器(至强 D-1746TER)。  对于此10Gb SFI 连接、是否需要任何限制或特殊条件才能将 Ice Lake 的10GBASE-KR 接口连接至 DS110DF111? 此接口是否需要支持 CEI (通用电气 I/O 接口)?  我已阅读、有些应用需要将特定于 PHY 的文件编程到与 DS110DF111连接的 EEPROM 中。  这就是此应用的情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正尝试了解10GBASE-KR 信号和协议之间的关系以及如何将该接口转换为10GBASE-KR 接口的 SFP+光收发器的 SFI 接口(电气 SR 接口)。  我相信 TI 的 DS110DF111可以用在这种介质转换器应用中、但我想了解这两种接口之间的关系。

    我建议读取 IEEE802.3标准的第72条(物理介质相关子层和基带介质、10GBASE-KR 型)和第52条(物理介质相关(PMD)子层和基带介质、10GBASE-S 型(短波串行)、10GBASE-L 型(长波长串行)和10GBASE-E 型(超长串行)。 以下各节应提供有关这些协议的更多详细信息。

    此外、我们还提供了一些应用手册、其中讨论了在 SR 应用中使用10G 重定时器。

    https://www.ti.com/lit/an/snla225/snla225.pdf?ts = 1701284097814&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FDS110DF111

    https://www.ti.com/lit/an/snla325/snla325.pdf?ts = 1701287815054&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FDS110DF410

    需要注意的一点是、10GBASE-KR 一侧应禁用链路训练。 我们的重定时器未通过协议、不支持链路训练。 如果需要链路训练、我建议改用我们的一款10G 转接驱动器。

    user6287025 说:
    对于此10Gb SFI 连接、是否需要任何限制或特殊条件才能将 Ice Lake 的10GBASE-KR 接口连接到 DS110DF111?

    确保禁用链路训练。

    [报价 userid="102801" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1297506/ds110df111-using-a-ds110df111-to-convert-a-10gbase-kr-interface-to-a-sfi-interface-of-a-sfp-module-for-a-10gbase-sr-application ]]此接口是否需要支持 CEI (通用电气 I/O 接口)?  [/报价]

    我们的重定时器遵守 IEEE802.3和 OIF-CEI 标准。

    我读到一些应用程序需要将特定于 PHY 的文件编程到与 DS110DF111连接的 EEPROM 中。  这是此应用程序的情况吗?

    您可以自行决定是使用 EEPROM 还是 SMBus 控制器对 DS110DF111进行编程。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    感谢您提供这些信息。 我很感激。