This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25CP152:视频 LVDS 分离器 DS25CP152

Guru**** 2517000 points
Other Parts Discussed in Thread: DS25CP102, DS25CP152, SN65LVCP22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1296943/ds25cp152-video-lvds-splitter-ds25cp152

器件型号:DS25CP152
主题中讨论的其他器件: SN65LVCP22、DS25CP102

您好!

我有一个 LVDS 输出来自 iMX6处理器、我想连接到两个器件、一个直接连接到 LVDS 显示器(10.5英寸)、 另外一个器件通过 LVDS 隔离器(ADN4654BRWZ)、LVDS 到 RGB 转换器(THC63LVDF84B-5S-B)、RGB 到 HDMI 转换器(TFP410PAP)连接到标准4K 或1080p 监控器、请告知我 DS25CP152或 SN65LVCP22器件 更好。选择? 我想要像1 x 2分离器那样进行连接、我担心  用于4K 显示器的 SN65LVCP22器件的视频传输数据速率。

谢谢

萨蒂扬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    向萨蒂扬致敬、

    建议使用 DS25CP152、因为它的额定速率是3.125Gbps。

    另一个选择是考虑 DS25CP102。 该部件具有一定程度的输入/输出均衡(如果需要)。 下面是指向此器件数据表的链接:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ds25cp102.pdf?ts = 1701193263563&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Finterface%252Flvds-m-lvds-pecl%252Fproducts.html

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nasar、SN65LVCP22是否不支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是放置了原理图尚未开始布局、请告诉我哪一个器件更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该板不是背板、下面是我的方框图、

    它从 iMX6板通过长度为15英寸的柔性电缆连接到 LVDS 分路器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于1080p60、我们需要大约3Gbps。 我已经检查了 SN65LVCP22、在该数据速率下没有看到眼图。 因此、CP102具有更高的带宽、因此具有更好的选择。 如果 IMX6速率限制为1G、也可以选择 LVCP22。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    致谢 Nasser、听起来不错、您能告诉我 DS25CP102和  DS25CP152器件的散热焊盘尺寸下方的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请使用随附的文件。

    此致、Nassere2e.ti.com/.../DS25CP102_2D00_PKG_2D00_Drawing_2D00_4214978.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.如果 IMx6支持高达1G、则  SN65LVCP22是否可以正常工作?

    2. 从 iMX6板,它通过15英寸的柔性电缆连接到 LVDS 分路器,它是否会工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)。 是的、LVCP22正常。

    2)。 请咨询电缆制造商、了解插入损耗和接收器能力。  LVCP22 仅执行1:2交叉点、不具有信号调节功能。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么有助于 发挥信号调节功能?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图 RGH0016A 与图 RGH (S-PQFP-N16)等效、两张图之间的引脚尺寸有差异、第一张图的引脚尺寸为0.30 - 0.50mm、 引脚宽度为0.20 - 0.30 mm (在第二图中、这些尺寸分别为0.45 - 0.65 mm 和0.18 - 0.30 mm)。 哪个绘图是经过批准和发布的版本您可以向我们发送具有正确尺寸的数据表吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请让我们来处理一个 E2E 案例。

    请遵循以下 E2E 案例中记录的建议:

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1297455/ds25cp102-ds25cp102-pcb-footprint

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasar:

    感谢您的支持、请澄清以下问题。

    1.如果我使用的  SN65LVCP22 是1x2分离器、那么 SN65LVCP22是作为中继器被动驱动还是作为读取和驱动驱动?

    2.怎么说 iMX6 LVDS 支持高达1Gbps 的数据速率? 如果 iMX6为1Gbps、那么我可以使用 SN65LVCP22吗?

    3、 SN65LVCP22可以驱动显示屏和 LVDS 到 RGB 转换器(THC63LVDF84B-5S-B)?

    4. DS25CP102 -您给出的 RGH0016A 图纸与数据表图纸 RGH (S-PQFP-N16)等效在这两张图纸之间、第一张图纸的引脚尺寸长度存在差异:0.30 - 0.50mm、 引脚宽度为0.20 - 0.30 mm (在第二图中、这些尺寸分别为0.45 - 0.65 mm 和0.18 - 0.30 mm)。  我需要遵循哪个图纸、因为它们的尺寸不同。

    谢谢

    萨蒂扬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意以下评论:

    1)。 LVCP22为1:2广播这意味着输入上的信号将进入两个输出。 这是一个有源驱动器。

    2)。 是、如果 iMX6限制为1Gbps、则 LVCP22良好。

    3)。 LVCP22具有 LVDS 接口。 我查看了产品说明书、电气接口看上去一切正常。 将 LVCP22数据表发送给 THEN 也是一个好主意、仅为了确保他们没有看到任何问题。

    4)。 请使用 数据表图纸。 其他客户也使用过这种方法。

    此致、Nasser