This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:器件标识的解释(制造日期)和任何裸片更改的描述

Guru**** 2847280 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1297412/dp83867e-interpretation-of-part-marking-manufacturing-date-and-description-of-any-die-changes

器件型号:DP83867E

我们无法使用 DP83867E 构建新的电路板。  我们自2018年起的旧构建板运行良好、PHY 无问题地建立了链路。  然而,我们今年以来的新建筑未能建立联系。  两个电路板使用相同的软件进行配置(因此配置设置是相同的)。  PHY 设置为自动协商。

审查当前数据表后显示了2022年8月期间器件(数据表修订版 C 更改为 D)的更新。  更新说明:  在第8.4.3.9节第一段末尾添加了以下措辞"2022年8月之后生产的 DP83867器件具有更高的随机种子值、现在包含255个不同的种子值、以加快通过链路伙伴实现自动 MDIX 解决方案。"

这是否意味着数据表修订版 D 中标识了 DP83867E 的裸片更改?  如果是、我们如何确定是否正在使用新器件?  除了数据表中标识的信息外、是否有任何有关更改的其他信息(即是否有任何有关更改的勘误表或应用手册信息)?   

以下是旧的/正在工作的 PHY 和新的/未在工作的 PHY 的器件标识:

工作 PHY: DP83867E  TI  96I  Ats G4

无法正常工作的 PHY:  DP83867E  TI  7CI  AH26 G4

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    感谢您分享这些信息。 我想添加另外一条注释、以便仔细检查裸片更改场景。 您能否在两个 PHY 上读取0x0003寄存器、看看修订版号是否更改?

    --

    谢谢!

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman:

    两个 PHY 都在寄存器0x0003中报告0xA231。

    谢谢- Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    我在内部咨询团队、你们发送给我的两个 PHY 都具有相同的修订版本、并且它们都在随机种子裸片更改之前出现。  两个 PHY 应处于相同的版本。

    --

    此致、

    林希尔曼