This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB925Q-Q1:锁定引脚

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1297742/ds90ub925q-q1-lock-pin

器件型号:DS90UB925Q-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP

您好!

我将 DS90UB925和 DS90UB926用于我的电路。

一旦我将 PCLK (28.7 MHz)连接到串行器、解串器中的 LOCK 引脚变为低电平。

抖动容差也在限制范围内。

您能提供相关的解决方案吗?

是否需要在串行器和解串器中完成任何寄存器设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、您好!

    分享的信息太全面,不知道。  您能否提供更多信息以找出问题? 是否尝试通过 EVM 使用 ALP? 如果是将其用于自己的设计、请提供要查看的原理图。 同时、请参阅数据表的"器件功能模式"部分。 确保 PDB 有效、以便锁定为高电平

    此致!

    约什