请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83TC813R-Q1 团队,客户正在测试他们在 RGMII 上获得的时间,似乎不符合我们的要求,您能评论吗? 客户在 cc 中
我对信号测试还有其他一些问题。 请帮助确认 这些问题。
您认为它是可以接受的还是有任何风险? 还有其他优化的测试方法吗?
- RGMII RX_D[3:0]上升时间和下降时间。 测试数据是测试中的最差值。 每个 RX 信号都不正常
2.来自 CLK 的 RGMII RX_D[3:0]的偏斜时间根据测试结果也为不正常。 测试数据是测试中的最差值。