This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC813R-Q1:测试数据 RGMII 时序注释

Guru**** 1139930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1297688/dp83tc813r-q1-test-data-rgmii-timing-comment

器件型号:DP83TC813R-Q1

团队,客户正在测试他们在 RGMII 上获得的时间,似乎不符合我们的要求,您能评论吗? 客户在 cc 中

我对信号测试还有其他一些问题。 请帮助确认 这些问题。

您认为它是可以接受的还是有任何风险? 还有其他优化的测试方法吗?

  1. RGMII RX_D[3:0]上升时间和下降时间。 测试数据是测试中的最差值。 每个 RX 信号都不正常

  2.来自 CLK 的 RGMII RX_D[3:0]的偏斜时间根据测试结果也为不正常。 测试数据是测试中的最差值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 O'MEEllin:

    如果满足设置和保持时间要求、则上升/下降时间有一些不应影响功能的可接受裕度。

    不过、这是一个灰色区域、我们尚未验证可能违反上升/下降时间要求的裕度。

    1. 0x456位[5]和[0]分别控制 RX 和 TX MAC 接口焊盘的阻抗,这会影响压摆率。 0是快速模式、1是慢速模式。 遗憾的是、默认模式为快速模式、没有其他寄存器来调整上升/下降时间。

    2.请确认设备已绑定到 RGMII 对齐模式以用于此测试(MAC[2:0]='100')。 寄存器0x602[1]:0也可用于配置 RX 或 TX 时钟移位/对齐模式。

    谢谢!

    埃文