This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD2452V:PTHVD2452VDR 的 IBIS 模型

Guru**** 2932110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1297844/thvd2452v-ibis-model-for-pthvd2452vdr

器件型号:THVD2452V

是否有适用于 PTHVD2452VDR 的 IBIS 模型?  如果不是、是否有可以使用 IBIS 模型的等效器件?

谢谢。

蒂恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thien、

    此器件没有 IBIS 模型。  

    我们有一个适用于 THVD2450的 ibis 模型 、它是最近的器件、但不等效。  

    主要区别在于: 它是半双工而不是全双工、没有单独的逻辑电源、也没有压摆率限制选项。  

    我知道缺少一些重要特性-但这是我们离电气和时序最近的器件、应提供最相似的结果。

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    我会试一下的。  感谢您的帮助。

    -Thien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thien、

    好的-告诉我,如果有什么我可以帮助你!

    此致!

    帕克·道德森