This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10034:Rx 均衡设置

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK10034

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1297363/tlk10034-rx-equalization-settings

器件型号:TLK10034

您好!

我的客户询问是否可以读取寄存器设置、从而为器件应用 RX 自适应均衡设置。

我看到寄存器0x0008中的位11:8与 LS 串行器/解串器均衡控制相对应。  表5-38提供了该寄存器中值的增益设置、不过、它仅说明增益设置为最大值还是自适应值、以及一些保留设置。

这些是仅可用于监控 RX 自适应均衡设置的位吗?是否有其他寄存器公开其已锁定的设置?

提前感谢您的支持。

此致、
布赖恩·戈瑟林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    在低速端、寄存器0x0008位11:8是检查 RX 自适应均衡设置的唯一方法。 下面是一个简短的文档、介绍了每个自适应 EQ 设置的工作原理。

    e2e.ti.com/.../TLK10031_2D00_034_2D00_232_5F00_LS_5F00_EQ-Details.doc

    在高速端、寄存器0x0004位14:12可被用于设置 HS RX 前体均衡选择。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    在 TLK10034的高侧、我的客户希望观察 RX 均衡的状态、以确保它在某处输出中程距离、并且它们不会出现任何使器件处于最大范围的信号完整性问题。  他们希望0x8000 - 0x9000地址范围内的某些保留寄存器能够保存由自适应均衡器找到的设置。

    有什么想法?

    此致、
    布赖恩·戈瑟林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    提供有关 HS RX 均衡的信息的唯一寄存器位是:

    • 0x1e.0x0003[10] HS_EQHLD
    • 0x1e.0x0004[14:12] HS_EQPRE
    • 0x1e.0x0004[7] HS_EQLIM

    HS_EQLIM 被保留。 描述如下。

    此致!

    卢卡斯