This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD2CAN24-Q1:询问 ESD 保护二极管建议

Guru**** 1456330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1298604/esd2can24-q1-inquiry-about-esd-protection-diodes-recommendation

器件型号:ESD2CAN24-Q1

您好、TI 专家

一家客户公司正在考虑开发要安装在车辆中的车内雷达产品、并正在审查 ESD2CAN24DCKRQ1。

请推荐同一封装(SOT-SC70 (DCK)| 3)中用于以下电源(电源:5V、3.3V、1.2V、1.0V、1.8V)的产品。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Grady、

    这里需要简单说明一下、这是一个将在这些不同电压之间切换的电源、还是您列出的各个电压出现在单独的电源上?

    采用 DCK 封装时、我建议查看 TPD2E2U06。 由于这些 电源更有可能发生浪涌事件、我还建议查看 TSD05。它不在 DCK 封装内、但是它的浪涌额定值高很多、并且是 一个针对输入电源保护的常见建议。

    如果我能为您回答任何其他问题、请告诉我!

    此致、

    J·普拉盛