This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1510:IBIS 模型

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1510, THVD1500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1298304/thvd1510-ibis-model

器件型号:THVD1510
主题中讨论的其他器件: THVD1500

大家好、  

您是否具有 THVD1510的 IBIS 模型? 我在 TI.com 上没有找到。谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    遗憾的是、我们没有 THVD1510 IBIS 模型-但我们有 THVD1500的模型-从电气和计时的角度来看、它们是非常相似的器件(几乎相同)  

    我已将其上载到这里-但这很可能是我们最接近的模型。  

    e2e.ti.com/.../sllm361.zip

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    非常感谢。 我将与客户同步。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    没问题-如果您有任何其他问题、请告诉我!

    此致!

    帕克·道德森