This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3221E:是否有更高的故障保护 RS232收发器可承受52V 的 STB?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3221E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1298838/trs3221e-is-there-a-higher-fault-protected-rs232-transceiver-available-that-can-withstand-a-stb-of-52v

器件型号:TRS3221E

需要承受52V 的电池短路(STB)(汽车应用)。

您是否可以推荐一个 RS232收发器来满足此要求?

此致、

理查德.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    如果没有额外的外部保护、我们的 RS -232收发器都无法满足这一需求。   您可以在我们的器件上找到 RIN 总线引脚上的绝对最大额定值+/-25V 和 TRS3221E 上的 DOUT 上的+/-13.2V 是最常见的额定值。 因此、基本上总线需要能够将这些额定值钳制在以下、具体取决于在电池期间提供保护的引脚尽可能短路、否则我们实际上没有很好的选择。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我、我会尽力回答!

    此致!

    帕克·道德森