This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:处理活动 DDC 块的监控选项中的 SCL_SRC/SDA_SRC 引脚

Guru**** 1489625 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS181
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1298693/tmds181-handling-of-the-scl_src-sda_src-pin-in-the-snoop-option-of-active-ddc-block

器件型号:TMDS181

团队好,

TMDS181在我们的产品中使用。

活动的 DDC 块需要设置为监测选项。

SCL_SNK/SDA_SNK 连接至 SRC 和 SNK 的 DDC 以实现监控功能。

我是否理解正确?

SCL_SRC/SDA_SRC 接地处理的用途是什么?

未使用 SCL_SRC/SDA_SRC。 如果这两个引脚被挂起了吗? 有风险吗?

请帮助进行评论。

谢谢!

约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的一些产品已发货、这些产品的 SCL_SRC/SDA_SRC 引脚暂停、我们需要评估它们的风险。

    谢谢!


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在下方查看我的答复

    SCL_SNK/SDA_SNK 连接至 SRC 和 SNK 的 DDC 以实现监控功能。

    我是否理解正确?

    ***是

    SCL_SRC/SDA_SRC 接地处理的用途是什么?

    未使用 SCL_SRC/SDA_SRC。 如果这两个引脚被挂起了吗? 有风险吗?

    *** SCL_SRC/SDA_SRC 需要连接至 GND,否则噪声可能会耦合到它们并导致 TMDS181无法正确侦听。

    谢谢

    大卫