This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8043A:I2C HID 示例/控制软件

Guru**** 2894410 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8043A, TUSB8043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1298530/tusb8043a-i2c-hid-example-control-software

器件型号:TUSB8043A
主题中讨论的其他器件: TUSB8043

您好-

我尝试使用 TUSB8043A 内的 I2C HID 器件来连接 TUSB8043A 和板载微控制器。  

是否有任何示例说明如何使用 Windows 计算机执行此操作? TI 是否提供了任何有助于实现此目的的软件?

-谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢恩

    TUSB8043提供了一个 HID 接口、可用于在 USB 集线器保持运行的同时轻松控制器件上的 I2C 主器件。
    有关如何使用 USB HID 转 I2C 接口的详细信息、请参阅 TUSB8043数据表的第8.3.3节- www.ti.com/.../detailed-description。

    我们有一些 使用 Linux 的 USB 集线器 HID 示例代码、但不支持此代码、因为原始创建者已不在我们组中。 如果您感兴趣、我可以通过私人消息将其发送给您。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、David -

    如果可以、请向我发送该示例代码! 我已请求连接。

    如果您也可以向我发送我我提到的 TUSB8043A EEPROM 编程工具、那将非常好。

    -谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢恩

    我通过私人消息向您发送了示例代码和 EEPROM 编程工具。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您、David!