This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV019:意外的 D+/-输出

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV019

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1296539/ds90lv019-unexpected-d---output

器件型号:DS90LV019

您好!

我的客户从 D+/-产生意外输出、如下所示。  它们需要 LVDS 信号、但没有。

其当前电路原理图如下所示。  有2个 PCB、其中 PCB1有 FPGA、PCB2有 DS90LV019。  这些 PCB 通过连接器连接。  第3页的数据表显示 VOD = 360mV 并且 VOS = 1.25V、但是上面显示的波形没有显示这样的值、但是显示的是0V 和2.5V 之间的全摆幅。

您能否告诉我、他们可以如何解决此问题?  我认为他们应该移除4.99k Ω 的上拉/下拉电阻器、但他们说这些电阻器用于失效防护、在本例中、接收器需要使用这些电阻器、即 FPGA。  这就是它们放置上拉/下拉电阻器的原因。  数据表图10显示了输入端子上的失效防护电路(RI+/-)、但对输出引脚没有作用、DO+/-。  

此致、

川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    失效防护电阻器正常。

    LVDS 输出的目标是3.5 mA、因此电压取决于电阻。 这看起来好像另一侧的端接电阻器未连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Clemens-San,

    感谢您发送编修。  他们说、在某些情况下、FPGA 无法接收正确的数据、但即使 FPGA 获取了正确的数据、DO+/-几乎相同。  这意味着 DS90LV019和 FPGA 之间的连接应该可以。  因此、他们担心原理图是否错误。

    此致、

    川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图看起来正常。

    这听起来就像连接有问题。 测量两侧的信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoshikazu:

    您能否验证他们是否填充了100欧姆电阻器? 从外观来看、 D-信号似乎位于 GND、通常当线路空闲时提供失效防护偏置时、可能会出现一些失调。 这让我觉得克莱门斯的分析是正确的、所收集的示波器看起来好像没有连接到接收器、或者可能没有100欧姆电阻器。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clements-San、Bobby-San、

    非常感谢您的支持。  正如 Bobby-San 提到的、100Ohm 的端接电阻未正确安装。  他们修复了电阻并确认其在自己的系统上运行良好。

    此致、

    川崎义和