Other Parts Discussed in Thread: DS90LV019
您好!
我的客户从 D+/-产生意外输出、如下所示。 它们需要 LVDS 信号、但没有。

其当前电路原理图如下所示。 有2个 PCB、其中 PCB1有 FPGA、PCB2有 DS90LV019。 这些 PCB 通过连接器连接。 第3页的数据表显示 VOD = 360mV 并且 VOS = 1.25V、但是上面显示的波形没有显示这样的值、但是显示的是0V 和2.5V 之间的全摆幅。

您能否告诉我、他们可以如何解决此问题? 我认为他们应该移除4.99k Ω 的上拉/下拉电阻器、但他们说这些电阻器用于失效防护、在本例中、接收器需要使用这些电阻器、即 FPGA。 这就是它们放置上拉/下拉电阻器的原因。 数据表图10显示了输入端子上的失效防护电路(RI+/-)、但对输出引脚没有作用、DO+/-。
此致、
川崎义和