This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B96:关于图5

Guru**** 2927890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1297467/p82b96-regarding-figure-5

器件型号:P82B96

大家好、支持团队。

我如何理解图5。 VCC (max)与结温?

此致

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    我相信此图试图传达的是、在给定结温 Tj 下、超出建议运行条件允许的额外最大 VCC。

    例如、与器件内核温度较高时相比、VCC 的建议工作电压(最大值)会随着结温的降低而升高。

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tyler-San

    感谢您的信息。

    VCC 的具体参数如下所示。

    我的理解是、15V+1V (@25℃)=16V、ti 是正确的吗?

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    你的理解似乎是正确的,但我不是100%肯定我的答案。  

    在我们团队或在线提供的任何资源中、我找不到任何关于此图表含义的其他信息。 因为它显示为"Abs (max)"、所以听起来具有更高的结温、即 VCC。 分配的最大电压降低、但我无法确认这一点、也不想向您提供错误的信息。  

    我的最佳答案是您为 VCC 列出的内容。 我可能会怀疑、在25°C 时、将建议运行条件电压从15V 增加到16V 仍会保留数据表中的电气特性、但我不太确信该图的内容正是如此。  

    我最好的建议是保持在建议的运行条件内、而忽略图5中的图形。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tyler-San

    感谢您的评论。

    好的。我明白了。

    此致、

    千兆