This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B96:关于纠正 VOL 电平不匹配的解决方案

Guru**** 2694645 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9800, TCA9517, P82B96, TCA9509, TCA9617B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1297528/p82b96-about-the-solution-to-correct-vol-level-mismatch

器件型号:P82B96
主题中讨论的其他器件:TCA9800TCA9517、、 TCA9509TCA9617B

大家好、支持团队。

我指的是这篇论坛帖子。

在对一个帖子的回复中、S 端的低电平(VOL)不符合0.4Vmax 的 I2C 基本规格、因此需要添加缓冲器来纠正差异。

您推荐使用哪些特定电路或产品?

如果您能给我一些建议、我将不胜感激。

此致、

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA9800/1/2/3 (高达3.3V)或 TCA9517 (A)(5V)。 (请注意、您必须将这些缓冲器的 A 侧连接到 P82B96。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    除了 Clemens 注释外、我建议您还可以查看 TCA9617B 和 TCA9509、它们是 I2C 总线缓冲器/转接驱动器的其他选项。  

    TCA9800/1/2/3都是同一个产品系列。 结束数字表示器件中内部电流源的驱动强度。 除此之外、它们都是相同的器件。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tyler-San

    感谢您的提议。

    此致、

    千兆