This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1146-Q1:TCAN1146-Q1

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1146-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1294660/tcan1146-q1-tcan1146-q1

器件型号:TCAN1146-Q1

我在 我们的设计中使用的是 TCAN1146-Q1。 在这种情况下、通过使用 INH/LIMP 引脚、我需要控制 PMIC 的 EN、但在初始上电序列中、我们要为 VSUP 引脚提供12V  电压、因此 INH/LIMP 引脚也会获得相同的12V 电压。

  • 是否有任何可能的方法可以在上电序列中控制 INH/LIMP 引脚?  

  • 由于 INH/LIMP 在初始上电时启用、我们如何能够在初始上电时控制它?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Delish:

    我已将其分配给了我们的一位专家。 请允许我们花一些时间来了解这一点,因为这是一个感谢的星期,我希望他会在下周回到你。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可口、

    如果通过控制指的是斜坡速率、电压电平或其完全启用的事实、则不是、无法在初始上电时对此进行控制。 加电后、有一些针对 INH/LIMP 输出的配置选项、但这必须在之后进行配置。 器件将始终先上电进入待机模式、从而启用 INH。 然后、该器件可以转换到禁用它的睡眠模式、但它始终首先到达 VSUP 减去二极管压降。

    请告诉我、我是否理解了这些问题、或者您的意思是其他问题。

    此致、

    埃里克·哈克特