This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1104:适用于有源 USB Type-C 电缆

Guru**** 673890 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1104, TUSB1002A, TUSB1044
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1292551/tusb1104-for-active-usb-type-c-cable

器件型号:TUSB1104
主题中讨论的其他器件: TUSB1002ATUSB1044

大家好!

我们的计划是开发一种有源 USB Type-C 电缆、支持高达 USB 3.2第2代(20千兆位)的速度、还使用 Cypress 的 e-Marker CYPD2105-20FNXIT。

我找到了 TUSB1104、这是一款 USB 3.2 x2自适应线性转接驱动器。 不过、在数据表中、似乎没有 TUSB1104是否可用于有源电缆的信息。

因此、是否可以在有源电缆中使用 TUSB1104?

如果是、每条电缆应该有一个 TUSB1104、还是有必要每插头使用一个 TUSB1104? 对电子标记有任何要求吗?

在第43页的 TUSB1104数据表中、我只能看到 TUSB1104和 CC/ PD 控制器之间存在 SCL、SDA 和 EN 连接。 这种连接是否必要?

对于使用 TUSB1104进行有源电缆设计、是否有任何参考设计/设计规则?

感谢您的帮助

鸟比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tobi:

    有源电缆不 是1104的预期应用。 正如您所注意到的、此转接驱动器在数据表中不包含有源电缆支持、并且在设计 时未考虑此用例。

    系统中 VCONN 提供的电量可能是限制因素。 1104的平均功耗为550mW、 这可能过高、VCONN 无法提供、具体取决于实施情况。

    为有源电缆设计的转接驱动器的一个示例是 TUSB1002A、它的功耗相对较低、为340mW。 但是、此器件仅支持高达10G 的数据速率

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tobi:

    我看到我的回答没有解决您的问题。 您能否详细说明我在答复中遗漏了哪些内容?

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane:

    非常感谢您的帮助。 很抱歉再次询问、但您确定这会是个问题吗?

    根据 Zhihong Lin 的文档"USB 转接驱动器和 Type-C 解决方案"、TUSB1044的功耗也为578mW、可以用于有源电缆。 我查看了 VCONN 的 USB Type-C 电缆和连接器规范、发现 Vconn 可以实现1瓦的功率。 由于我必须使用2个转接驱动器、使2 * 550mW > 1000mW、这会成为问题吗?
    感谢 TUSB1002A 的建议、但它仅具有用于一个 Tx 和一个 Rx 对的输入。 那么每个插头必须使用2个?
    TUSB1044有4个通道、这正是我所需要的。 它可以处理 USB 3.1 Gen2、即10Gbps。 因此每通道5Gbps、对吧?

    谢谢!

    鸟比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tobi:

    1044或1104可能 用于有源电缆应用、但具体取决于您的实施情况。 您会注意到、 由于 VCONN 只能支持1W、因此无法在电缆的两侧使用1104或1044。 您可以尝试 在中间的某个位置使用一个1104、但请确保将电缆中的总功率保持在 VCONN 允许的1W 范围内。  

    通常、除了转接驱动器(PD 控制器、稳压器)之外、有源电缆还具有其他功耗元件。 这些元件都会考虑功率预算。 使用1104等转接驱动器的问题是、您可能没有足够的电力剩余给电缆中的其他设备。 您是否知道 电缆中还有哪些其他电源图元件?

    如果您确实 决定了此转接驱动器、请注意应禁用 AEQ

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tobi:

    仔细查看 USB 规格、我注意到对于双通道应用、VCONN 的最大功耗将为1.5W。

    这 应该可以帮助控制电缆的功率预算。 根据我收集的信息、有源电缆中的电源消耗组件包括转接驱动器、电子标度以及用于为这些器件供电的所有电压稳压器或 PD 控制器。

    由于1104功耗为550mW、我认为可以在电缆的每一侧使用一个。 对于其他电缆元件、此功耗为400mW。

     像1104这样的线性转接驱动器只能补偿接收器侧的损耗。 我绘制了一个简单的图表、说明了如何在使用两个1104转接驱动器的应用中补偿每个信号通道。

    希望这对 我有所帮助、如果我漏掉了什么、可以随时跟进其他问题。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane:

    非常感谢您回答我的问题。 我还有两个问题。

    1.如果我使用 TUSB1104并通过引脚搭接进行配置。 PD 控制器和转接驱动器之间是否需要通过 SCL 和 SDA 进行连接、还是可以将这些引脚保持断开状态?
    2. TUSB1044有4个通道。 数据表中显示它支持 USB 3.1第2代。 此测量值是否支持每个 Rx / Tx 对10Gbps、总共20Gbps、还是总共10Gbps?

    此致、

    鸟比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    鸟比

    1.如果我使用 TUSB1104并通过引脚搭接进行配置。 PD 控制器和转接驱动器之间是否需要通过 SCL 和 SDA 进行连接、还是可以将这些引脚保持断开状态?

    是的、您仍然需要使用 PD 控制器通过在引脚搭接模式下使用 FLIP、CTL0和 CTL1引脚来控制 TUSB1104。


    2. TUSB1044有4个通道。 数据表中显示它支持 USB 3.1第2代。 此测量值是否支持每个 Rx / Tx 对10Gbps、总共20Gbps、还是总共10Gbps?

    每通道10G、因此总共为20G。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    由于 TUSB1044能够传输20G、因此它比 TUSB1104更适合支持 USB 3.2 Gen2x2的 ACITVE USB-C 电缆? 由于 TUSB1104具有 AEQ 等功能、因此不应在有源电缆应用中使用、也不是必需的。您对此有何看法?

    为什么交流电容器和 TUSB1104之间应保持最小距离(0.4英寸)?

    我仍然不太清楚 EN 引脚的功能。 它是否可以在有源电缆中始终设置为高电平?

    我可以问您更多问题吗? 非常感谢您的帮助。

    此致、

    托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tobi:

    大卫在我的假期里为我填了填充。 我觉得您对使用1104或1044的 USB 3.2x2很好奇

    1044不支持 USB 3.2x2模式、因此即使不需要 AEQ、我也建议使用1104。 1044可以实现 USB 3.1、并支持 DP 交替模式、但它不包含 USB 3.2 x 2所需的配置模式。

    为什么交流电容器和 TUSB1104之间必须有最小距离(0.4英寸)?

    此表中的参数特定于所示的设计示例。 它们不是硬性要求、只能用作参考。

    通常、 在转接驱动器和交流电容器之间留出一些空间有助于降低电容器引起的信号反射强度。 在本例中使用了0.4in、但这由您自行决定。

    我仍然不能完全清楚 EN 引脚的功能。 是否可以在有源电缆中始终将其设置为高电平?

    应上拉 EN 引脚以使器件正常运行。

    上电时、请确保 EN 引脚在 VCC 稳定后保持低电平5ms。

    数据表中的一个图表显示了其外观:

    器件上电后、正如您提到的、可以使 EN 持续设置为高电平。

    如果您需要 此公共主题无法包含的支持、您可以通过 E2E 向我发送朋友请求、它会让我们直接发送消息。

    此致!

    谢恩