主题中讨论的其他器件: TUSB1002A、 TUSB1044
大家好!
我们的计划是开发一种有源 USB Type-C 电缆、支持高达 USB 3.2第2代(20千兆位)的速度、还使用 Cypress 的 e-Marker CYPD2105-20FNXIT。
我找到了 TUSB1104、这是一款 USB 3.2 x2自适应线性转接驱动器。 不过、在数据表中、似乎没有 TUSB1104是否可用于有源电缆的信息。
因此、是否可以在有源电缆中使用 TUSB1104?
如果是、每条电缆应该有一个 TUSB1104、还是有必要每插头使用一个 TUSB1104? 对电子标记有任何要求吗?
在第43页的 TUSB1104数据表中、我只能看到 TUSB1104和 CC/ PD 控制器之间存在 SCL、SDA 和 EN 连接。 这种连接是否必要?
对于使用 TUSB1104进行有源电缆设计、是否有任何参考设计/设计规则?
感谢您的帮助
鸟比