This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSER4905:适用于 TSER4905的匹配 DES 器件

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TSER9615, TSER4905, TDES954, TDES9640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1296066/tser4905-the-matching-des-device-for-tser4905

器件型号:TSER4905
主题中讨论的其他器件: TDES9640、TSER9615

大家好、

我们是否已建议将 DES 器件与 TSER4905进行配对? 请与我们分享一些信息,谢谢。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacky、

    TSER9405可与 TDES4940 (DP/eDP 输出)、 TDES9640 (CSI-2输出)、 TDES960  (CSI-2输出)或 TDES954   (CSI-2输出)配对

    此致、

    凯西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey:

    感谢反馈、客户仍有以下问题、请帮助检查:

    1. 我们是否具有 TDES9640的参考编码指南/示例软件?
    2. 我们是否有推荐的 TSER 器件与 TDES9640配合使用、支持医疗应用的 MIPI C-PHY 和4K/60Hz 图像传感器?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacky、

    我们计划很快将初始化代码示例添加到 MySecure 文件夹中、但与此同时、请给我发送一封电子邮件、我会将其转发给您。  

    对于串行器(连接到成像仪)、 目前我们仅拥有兼容 DPHY 的解决方案。 我们建议的器件是 TSER9615、它可通过4个通道支持 DPHY @ 1.5Gbps/通道、实现总计6Gbps 的视频吞吐量。 根据成像仪配置和数据格式、您可以使用 TSER9615。我建议咨询您的图像传感器供应商、看看他们在此应用中是否能够以<= 1.5Gbps/通道的速率支持 DPHY。  

    成像仪-> TSER9615 -> TDES9640 -> CSI-2输出

    此致、

    凯西