This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3411-Q1:开关时间多路复用器

Guru**** 2510415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1295465/hd3ss3411-q1-switching-time-mux

器件型号:HD3SS3411-Q1

继续讨论

(+) ADC12DJ1600-Q1:切换时间-数据转换器论坛-数据转换器- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议在以下位置放置交流电容器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你在这里有什么看法? 你还有其他建议吗?

    您能保证开关时间的最大限值是100ns 吗?那么、对于 MUX 输入线路上440mV 共模电压差这一最坏情况、您能保证吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ANCA:

            这三个波形之间有何差异? 您在何处探测信号?

     

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于不活动而关闭此案例。 如果有进一步的评论、请打开一个新问题。

    此致、Nasser