This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS1204EVM:连接器通道交换

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP1204, TMDS1204EVM, TMDS1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1298720/tmds1204evm-connector-lanes-swapped

器件型号:TMDS1204EVM
主题中讨论的其他器件: TMDS1204、TDP1204

我最近购买了 TMDS1204EVM、查看用户指南中的原理图、发现 RX 和 TX 连接器上的通道似乎都是交换的。

这导致在1.4/2.0模式下扇出缓冲器路径输出 lane2数据而不是 TMDS 时钟。 您能否确认这是一个已知问题、是否有任何解决方法? 我们目前的开发工作依赖于扇出缓冲器路径上的正确功能。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 CFG1引脚为高电平时、TMDS1204支持如下所示的通道交换功能、因此这对 EVM 设计而言不是问题。

    但是、如果您使用扇出缓冲器、则在启用交换的情况下、将禁用扇出缓冲器功能。 因此您无法在当前设计中使用 SWaP 功能。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    数据表提示、当通道交换被启用时、扇出缓冲器将被禁用。 因此、我无法意识到下面显示的情形

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的理解是正确的。 该 EVM 的设计不采用扇出缓冲器特性。  

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于板载 SMA 连接器可用于扇出缓冲器输出、并且具有交流耦合特性、因此这些连接器的初始意图是什么? 这是否意味着我需要构建定制通道交换 HDMI 连接器分线板来正确评估 TMDS1204的扇出缓冲器功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在设计一个可同时使用 TDP1204和 TMDS1204的 EVM。 TDP1204和 TMDS1204引脚排列相互翻转。 大多数 HDMI2.1应用都不需要扇出缓冲器、我将 EVM 设计为遵循 TDP1204引脚排列、然后在使用 TMDS1204时使用交换功能。  

    如果要评估扇出缓冲器功能、您应该需要一块输出板(www.wilder-tech.com/.../hdmi)将通道交换回。

    谢谢

    大卫