This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD485E:数字隔离器选择

Guru**** 2897350 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1432, ISO6741, ISO7741, SN65HVD485E, ISO3082, ISO6721, ISO7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1298833/sn65hvd485e-digital-isolator-selection

器件型号:SN65HVD485E
主题中讨论的其他器件: ISO3082、ISO1432 、ISO6741 、ISO7741、 ISO6721、ISO7721

您好!

我正在进行 RS 至485接口设计。 我正在寻找一款与 SN65HVD485E 收发器的 Tx 和 Rx 引脚兼容的数字隔离器。 我想将 SN65HVD485E 侧的 Tx 和 Rx 线绘制为差分对、但市场上大多数数字隔离器的引脚被交叉了。 这使得我很难将路径绘制为差分对。

您可以推荐合适的数字隔离器吗?

此致、

梅廷·埃内斯·伊尔迪林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    有2种解决方案可能适合您:

    1. 第一个选项是使用 隔离式 RS 至485收发器、例如 ISO1432或 ISO3082器件系列。 请查看隔离式 RS 至485产品选型指南、以查看不同的器件: 隔离式 RS 至485收发器产品选型| TI.com
      1. 请随时查看该产品概述、了解有关使用隔离式 RS -485器件的更多信息: RS 至485的隔离
    2. 第二个选项是单独使用数字隔离器。
      1. 如果您希望主动控制收发器上的 RE 和 DE 引脚、那么 ISO6741 (50Mbps)或 ISO7741 (100Mbps)都是很好的选择
      2. 如果 RE 和 DE 引脚连接在一起、而不是主动控制所需的、ISO6721 (50Mbps) 或 ISO7721 (100Mbps) 也是不错的选择

    此致、
    A·维塔尔