This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS179:SN65LVDS179 EVM 可用性

Guru**** 2591230 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS179

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1298555/sn65lvds179-sn65lvds179-evm-availability

器件型号:SN65LVDS179

为 SNLVDSxxxx 系列的任何一个系列寻找用于实验室工作的 EVM。  有什么可用的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    您的标题中已有 SN65LVDS179、我假设您正在寻找特别适合此器件的器件?

    我们目前进行了重组、LVDS 产品系列现在隶属于 TRX。 我可能需要与以前的工程师交谈,看看我们是否有用于单个 TX/RX 全双工 LVDS 器件的 EVM。。。  (假设您 具体是在寻找 SN65LVDS179)

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    我已咨询之前的工程师、后者告诉我、没有适用于此特定器件的 EVM。 不过、我可以将其列入我们需要开发的 EVM 列表。  

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bobby:

    我认为为 SN65LVDS 系列创建一个 EVM... 我的客户很可能会创建自己的模型来进行评估。 再次感谢。

    此致、

    里克·扎尔