This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS560DF410:PRBS 发生器的功能是否与 DS250DF210相似? 锁的最低频率是多少?

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: DS250DF230, DS250DF210, DS560DF410, DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1295916/ds560df410-is-the-prbs-generator-functionality-similar-to-the-ds250df210-what-is-the-minimum-frequency-for-a-lock

器件型号:DS560DF410
主题中讨论的其他器件:DS250DF210、、 DS280DF810、DS250DF230

您好!

无法找到数据表和编程指南中都没有的问题的答案。

下面是相关电路的基本示意图:

在本 线程中 、TI 给出了这样的答案:DS250DF210可配置为 在其输入端使用644.53125MHz 时钟源生成10.3125Gbps PRBS 输出、因为重定时器可以通过2、4、 8和16分频的输入数据速率实现锁定。  

对于 DS560DF410也是如此吗? 重定时器锁定的限制是什么、它们还有2、4、8和16吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意,由于感恩节假期,客人将于11月27日星期一下午之前收到回复。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    TI 的56G 重定时器具有 与 TI 的10G 和25G 重定时器不同的适配行为。  因此、TI 的56G 重定时器预计不会获取/保持 CDR 锁定至子速率时钟输入。

    如果输入信号是子速率时钟、我不建议将 DS560DF410用作 PRBS 发生器。  如果 PRBS 的生成以预期数据速率接收实际数据、则该方法非常适合 PRBS 生成。  对于10.3125Gbps PRBS 生成、我建议使用 TI 的一款10G 或25G 重定时器。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew:

    感谢您的回答。 我们更希望保留56G 版本、以便也能够测试56G PAM4。

    1) 1)如果 DS560DF410旨在以 x Gbaud 的速率运行、 我们是否可以使用 x÷2GHz PLL 时钟来进行 CDR 锁定?

      例如、我们是否能够在 TX0上获得10.3125Gbaud PRBS、并锁定到   RX0的5.15625GHz 时钟信号输入?

    2) 2)另一个相关问题:自定义 PRBS 模式设置为能够输出32个重复符号的模式、但 MSB 和 LSB 最多加8个字节的数据、这可以在下图中看到。 这是否意味着 PAM4中有32个符号和 NRZ 中有64个符号、或者在 NRZ 模式下会忽略 LSB 或 MSB?  

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    您能否分享有关将 DS560DF410用作子速率时钟中 PRBS 发生器的应用的更多详细信息?  这仅用于 DS560DF410的评估目的、还是打算设计基本的 BERT?

    1) 1)由于 DS560DF410上的自适应算法、适应时钟信号等短长度周期性信号可能会很麻烦、但根据您的应用、我可能会有一些想法。

    2)此器件支持为 NRZ 和 PAM4输出多达32个重复符号的模式。   本质上、每个 MSB/LSB 位会连接在一起以创建输出符号。  对于 NRZ、MSB[x]和 LSB[x]应该都是1或0、以创建符号11和00。  对于 PAM4、MSB[x]和 LSB[x]可能不同、以便创建4个不同的 PAM4符号。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew:

    正确、我打算为光学模块设计一款(手持式) BERT、而不打算将 DS560DF410用于重定时器评估。 我还对使用 IC 产生24位1的脉冲、后跟8位0的脉冲感兴趣。  

    1)你有什么想法? 我认为、与此重定时器芯片结合使用的 PLL 时钟发生器可用于根据德州仪器自己的设计生成 BERT: https://www.ti.com/tool/TIDA-00426。

    2)自定义的图形发生器现在是有意义的,谢谢。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    感谢您提供有关应用的详细信息。

    关于您希望使用该器件产生24位1、后跟8位0的脉冲、需要考虑的是这不是直流平衡。  DS560DFx10器件集成了交流耦合、因此如果发送重复的非直流平衡信号、可能会发生直流漂移。

    1) 1)请注意、此参考设计实现了 TI 的一款10G 重定时器。   与 TI 的56G 重定时器相比、TI 的10G 和25G 重定时器更适合从子速率时钟输入中生成 PRBS 信号。

    虽然更复杂,我的想法是:

    使用 DS280DF810从子速率时钟输入生成 PRBS 数据。 将此数据发送到 DS560DF410、然后 DS560DF410会锁定此信号、并生成 NRZ 或 PAM4 PRBS 信号。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew:

    感谢您的回答。

    我知道直流漂移,我不打算连续发送该模式,但最多只发送两次。

    我不确定在我们的应用中增加另一个重定时器是否合理、PLL 是否真的不起作用? 关于 DS560DF410重定时器、您说:

    由于 DS560DF410上的自适应算法,适应时钟信号等短周期信号可能会造成麻烦

    短长度是什么意思? PLL 不会在25G 下生成1010模式位的连续流、这种流应该非常适合锁定 CDR 吗? 或者您是否特别需要 CDR 的 PRBS 数据?  

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、您是否知道 DS250DF230 可以锁定至子速率、如果它们也   像 DS250DF210一样÷2、÷4、÷8、÷16? 因此、在10G 速率 下、您可以为 CDR 锁定使用~644MHz 时钟信号、在25G 时、该时钟大约为~1.66GHz  

    请注意、我发现了之前的回复、在这里、您实际上对它进行了测试 、一直工作到 ÷64、但具有高抖动和推荐的÷(<=32)子速率。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    [报价 userid="583026" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1295916/ds560df410-is-the-prbs-generator-functionality-similar-to-the-ds250df210-what-is-the-minimum-frequency-for-a-lock/4928986 #4928986"]您说的短长度是什么意思? PLL 不会在25G 下生成1010模式位的连续流、这种流应该非常适合锁定 CDR 吗? 或者您是否特别需要 CDR 的 PRBS 数据?  [/报价]

    我的意思是1010模式每2位重复一次、而类似 PRBS7的模式是127位。

    在 DS560DFx10重定时器中、获取 CDR 锁定信号的关键部分是 RX 自适应序列。  自适应算法在1010模式下表现不佳、因此、这会禁用 CDR 锁定。  适应算法专为"真实"数据序列或 PRBS 等数据而设计。

    对于 TI 自己的内部测试/评估、我们有一个可以在 DS560DFx10 Latte GUI 中运行的脚本、该脚本可以改变某些内部器件行为、并允许锁定到子速率时钟模式、以生成 PRBS。  但是、根据我自己的经验、我并不认为这是一个稳定的配置、我也不会依赖它来设计产品。  如果您想 在 TI 的 EVM 上评估此结果、我可以与您分享。  但是、这可以"按原样"共享、而不能作为 DS560DFx10重定时器的"支持功能"获得 TI 的支持。  TI 并不宣称在 DS560DFx10重定时器上支持 CDR 锁定时钟模式、我不建议在最终产品中使用此配置序列。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew:

    现在很清楚。 感谢您的所有回答!

    我将尝试切换到 DS2xxDFxxx 型号、并改用子速率时钟。 如果需要、我会运用您的想法将25G PRBS 信号馈入 DS560DF410、以实现 PAM4功能。  您已经解决了我的问题。

    享受(即将到来的)周末并致以亲切问候。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    很高兴能够提供帮助!  需要注意的一点是、如果您想通过将 DS2xxDFxxx 级联到 DS560DF410来支持26.5625 GBD PAM4、则需要选择 DS280DF810、因为这是其 CDR 锁定范围内唯一支持26.5625 GBD 的25G/28G TI 以太网重定时器。

    谢谢。

    德鲁