This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043-Q1:CAN 总线问题

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1298667/tcan1043-q1-can-bus-question

器件型号:TCAN1043-Q1

大家好、

如下图所示、单个 CAN 收发器的 CAN 总线是否可以在共模扼流圈之前连接在一起?  

Br、

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy:

    是的、这应该是可行的。 为清楚起见、标有"MCU"的块是否有 CANH/CANL 引脚? 只是想确保这些是 CANH/CANL 引脚、而不是 TXD/RXD 引脚或 GPIO。

    此致!

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    可以。 MCU 图具有  CANH/CANL 引脚。 谢谢!

    Br、

    吉米