This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:Viterbi 模块配置(VTM_CFG)

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867CR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1299116/dp83867cr-viterbi-module-configuration-vtm_cfg

器件型号:DP83867CR

大家好!

我想问您有关8.6.35 Viterbi 模块配置(VTM_CFG)寄存器的问题。

这个寄存器的含义是什么?

我的客户使用 DP83867CR 开发编码器/解码器。

开发期间发生数据包丢失。

因此、我的客户将 Viterbi 模块配置(VTM_CFG)地址0x0053 [0:3] VTM_IDLE_CHECK_CNT_THR <= 0x5 (默认值)、

改善了数据包丢失情况。

我想知道该寄存器的作用、以及是否有其他寄存器可以改善数据包丢失情况。

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryusuke,

    该寄存器主要控制数据包间隙。 您是说您将值从默认值0x5更改为0x4、还是减小数据包间隙以帮助减少数据包丢失?

    --
    此致、

    林希尔曼