This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:NCSI 模式问题

Guru**** 2796425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1299003/dp83826e-ncsi-mode-issue

器件型号:DP83826E

请告知我们 DP83826 PHY 模式设置  

该接口是一个连接 RJ45 (10/100Mbps)的 RMII 连接器、将 RMII 配置为具有级联模式的 NCSI 模式。

这里、我们有一个问题、即它是一个仲裁引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的提问、很遗憾、我们没有 ARB 进入和 ARB 输出功能。 除此之外、引脚连接应遵循 RMII 接口。

    --

    此致、

    林希尔曼