This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB422:请求与 TUSB422相关的技术支持

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1295376/tusb422-request-technical-support-related-to-tusb422

器件型号:TUSB422

您好、TI 专家。

客户当前正在开发底座产品、如下面的方框图所示。
通讯座
•智能手机连接到左侧的 USB-C。
•始终需要为智能手机充电、并将智能手机设置设为"收件人"/将底座设置设为"收件人"。
•根据滑动开关的三个状态选择支架功能。
→根据操作、智能手机上的 TUSB422/数据角色交换

1)滑动开关:以太网
-智能手机: DFP/主机

-通讯座: UFP / USB 设备

2.滑动开关:USB
1)当 USB 设备(例如记忆棒)连接到 USB-C 时
-智能手机: DFP/主机  

-通讯座: UFP / USB 设备
2) 2)当 PC 连接到 USB-C 时
-智能手机: UFP/ USB 设备
-通讯座: DFP/主机
3.滑动开关:未选择
-通讯座:CC1/CC2 =打开

TUSB422的 S/W 版本为 v1.03。

我附上了下面5个案例中测试的日志。

------------------

智能手机  底座(ROLE_DRP):Cradle-DRP_S50.txt
PD 充电器  底座(ROLE_DRP):底座 DRP_PD Charger.txt
智能手机  底座(ROLE_SNK):Cradle-SNK_S50.txt
PD 充电器  底座(ROLE_SNK):底座 SNK_PD Charger.txt
5.Smartphone Cradle  (ROLE_SRC):Cradle-SRC_S50.txt

[下面随附的文件]

e2e.ti.com/.../TUSB422_5F00_log.zip

------------------

连接 USB 电缆后、电源协商无法到达 PS_Ready 级时会出现问题。

日志指示出现" PD Tx 失败"或"硬复位 Rx "。

* ROLE_DRP、ROLE_SNK、ROLE_SRC:支架初始设置(typec_config 结构变量的成员)

您能否提供技术支持来解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Grady:

       我正在研究这个问题、反馈可能会因为感恩节假期而延迟。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian

    什么时候可以得到答案?

    请检查。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Grady:

      从耗电设备到电力设备:(DRP):

    5.接收到来自端口伙伴的 PS_RDY 消息后、将角色控制寄存器更改为呈现 Rp。

    6.启用系统电源 VBUS。 TCPM 应向 TUSB422命令寄存器发送 SourceVbusDefaultVoltage 命令。

    7.一旦 VBUS 处于 vSafe5V、TCPM 应更新消息头信息、然后将 PS_RDY 发送到其端口伙伴。

     客户是否遵循了此程序?

    此致

    布赖恩