This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:DRD 模式-原理图建议

Guru**** 2855850 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320, TPS25910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1298725/tusb320-drd-mode---schematic-proposal

器件型号:TUSB320
主题中讨论的其他器件: TPS25910

您好!

在 其中一个评估板上使用 TUSB320。
我们要使用 DRD 模式(主机/设备)-使用 USB 表示法或多或少地使用 OTG。

TUSB320可将来自我们的微处理器的 USB 接口(USB2.0与 PWR、VBUS、ID、OC、... 引脚)连接到具有 CC 握手的 USB-C 连接器。

我研究了一些原理图(来自不同来源)、但不清楚如何处理以下主题:

ID 引脚和 PWR 引脚:
在一些设计中、我看到 ID 引脚通过 USB 接口直接连接到微控制器的输入端。 在其他设计中、我看到另外还使用了 TUSB 的 ID 引脚输出来启用电源开关。
在设计中、ID 引脚仅用作微控制器的输入、微控制器输出"USB_PWR"用于控制电源开关的使能。
优先选择哪个解决方案/具有最高稳定性?

VBUS:
当我们的器件用作主机(DFP)时、必须由电源开关提供 VBUS。 在这种情况下、还使用了大约 µF μ F 的容量来稳定那里的能量。
然后、如果我们切换到外设(UFP)模式、则仅在 VBUS 存在时才应侦听(SENSE)。 但如何处理电容器、这需要一些时间才能放电。 它将告诉我,有 VBUS 存在,但没有连接...
这通常是如何处理的?

其他信息:
我们计划不使用 I2C 接口。 我们只需要使引脚端口和 ADDR 处于 NC 状态。 这里有什么问题吗?

很高兴得到一些答案-非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roland:

    当 TUSB320未连接至任何对象或未作为受电方连接时、ID 引脚为高电平。 在这种状态下、您会希望 VBUS 开关处于禁用状态。 当320连接到器件并用作 DFP 时、ID 引脚变为低电平。

    您会注意到、有多种方法可以实现这一点。 一种简单的解决方案是将 ID 直接连接到 TPS25910等 VBUS 开关上的使能引脚。  

    另一种方法是使 ID 成为一个微控制器的输入、并且让微控制器启用 VBUS 开关。 如果设计正确、这两种方法都可以正常工作。

    Unknown 说:
    如果之后我们切换到外设(UFP)模式、那么我们只应在存在 VBUS 时侦听(sense)。 但如何处理电容器、这需要一些时间才能放电。 它会告诉我有 VBUS 存在,但没有连接.../quote]

    当器件断开连接时、TUSB320默认将 ID 设置为高电平。 这是灌电流状态、应该会禁用 VBUS 开关、从而使 VBUS 耗尽。

    Unknown 说:
    我们计划不使用 I2C 接口。 我们只需要使引脚端口和 ADDR 处于 NC 状态。 您在这里看到任何问题吗?

    您无需使用 I2C 来控制器件即可使其正常工作、因此这是可以的。 您描述的实现将是 GPIO 模式。

    我希望这对您有所帮助、如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致!

    谢恩

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答!

    我还找到了评估 EVM 板的原理图。 可以在这里回答两个问题:

    1) 1)红色圆圈:  
    为什么在这里放置一个肖特基二极管? 我的理解是,这种联系不应是必要的。 TPS25910的"输入"由 PWR_IN 供电、UAB_VBUS 应直接连接至 TPS25910的"输出"。

    2)橙色圆圈:
    这里还有一个问题、为什么放置一个肖特基二极管? 如果将其替换为"0"欧姆电阻器、会发生什么变化(优势/缺点)?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roland:

    当您认为此 EVM 放置在上行微型 AB 插座和下行 Type-C 插座之间时、这些二极管是可以拥有的。  

    红色的二极管 允许 VBUS 从 UFP 微型 AB 插座进入 VBUS 开关。  这也将让微 AB VBUS 驱动 PWR_IN、因为 PWR_IN 可根据配置由直流输入、微 AB VBUS 或 Type-C VBUS 供电。

    当320配置为供电方(DFP)时、VBUS 开关 将 输入(来自 micro-AB 或 DC_IN)连接到 Type-C_VBUS 上的输出。

    当 TUSB320作为 UFP 连接时、VBUS 来自 Type-C 插座。 在这种情况下、VBUS 开关被禁用、但黄色的二极管将允许 Type-C_VBUS 环回微型 AB VBUS、然后驱动 PWR_IN。

    如果用0欧姆电阻器替换了黄色的二极管、则 micro-AB VBUS 可以完全通过 VBUS 开关、无需考虑 CC 控制器上的 UFP/DFP。 如果您连接了微型 AB 电缆、但仍希望在 CC 控制器上采用 UFP 配置、则可能不需要这样做。

    此致!

    谢恩