This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E05U06:実装の向き μ A

Guru**** 2777545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1299101/tpd1e05u06

器件型号:TPD1E05U06

実装する向きが分かりません。資料を添付します。

どちらが1ピンで、どちらが2ピンでしょうか。

データシートでは1ピン側にID AREAがあると記載がありますが、

添付した写真は「1ks」が全体に印字されており、どちらが1ピンか分かりません。

ご教示お願い致します。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    为了区分引脚1和引脚2之间的差异、角落中应该有一个"0"表示引脚1。 如果不存在该信号、则对于此特定封装、流向引脚2 ->"1KS"->引脚1。 这意味着如果读数为"1KS"、引脚1将位于器件右侧。  

    如果您有其他问题、敬请告知。  

    此致、  

    麦肯齐