This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1462-Q1:ISO 11898-2:2023

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1043A-Q1, TCAN1462-Q1, TCAN1463-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1298747/tcan1462-q1-iso-11898-2-2023

器件型号:TCAN1462-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN1463-Q1、TCAN1043A-Q1

大家好、

TCAN1462-Q1是否符合 ISO 11898-2 :2023标准的要求? 我在 数据表中找不到任何说明。 请检查并告知我。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffrey:

    感谢您的联系! 截至发布此帖子时、最新发布的 CAN 和 CAN SIC ISO 标准为 ISO 11898-2:2016和 CiA 601-4。 目前、ISO 11898-2的下一修订版处于 FDIS 状态、这意味着该修订版尚未发布和发布。

    我们的 TCAN1462-Q1和 TCAN1463-Q1符合 ISO 11898-2:2016和 CiA 601-4中概述的规格。 一旦发布下一个 ISO 11898-2修订版、我们还将 确保我们的产品系列保持最新。 目前、我们的下一版 TCAN1462-Q1、TCAN1463-Q1和 TCAN1043A-Q1器件预计将在明年发布、这些器件将遵循最新版标准、我认为这些版本的标题是 ISO 11898-2:2023或 ISO 11898-2:2024。

    此致!

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    感谢您的答复。 这对我来说是非常有用的信息。

    此致、