This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 您想推荐 SPI 转接驱动器 IC 或系列吗?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1299109/would-you-like-to-recommend-an-spi-redriver-ic-or-series

主题中讨论的其他器件:TXB0304

团队、您好!

需要您的帮助、以便为您提供 TI 建议

QSPI 接口我们在主板上使用了两个元件。
这两个 TI 组件分别为 SN74CBTLV3257PWR 和 TMUX154ERSWR。
Re 评估转接板需要添加转接驱动器或重定时器设计机制。

要求:

1.SPI 频率:在66MHz 下。

ESPI 电压为1.8V;  

  QSPI 电压为3.3V。

3.方向需要支持双向方向。

4.QSPI:正如前面简要提到的、  

  建议提升板是否具有可实现  

  支持类似的功能、例如转接驱动器或重定时器。

5.ESPI:主板上没有特殊的中间组件处理。 建议提升板上是否有类似的推荐设计组件。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不能重新驱动双向信号(因为缓冲器不知道两侧的哪一个信号应该覆盖另一个信号)。

    收发器(SN74xxx245)需要方向控制信号、QSPI 和 ESPI 都没有该信号。 有像 TXB0304这样的双向电压转换器、但它们的输出信号非常弱、无法用于缓冲。