Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS
尊敬的 TI 支持团队:
我们需要有关 DP83867ISRGZ 以太网 PHY 的问题的帮助。 下面概述了我们需要的问题和信息:
问题描述:
采用此组件的电路板目前正在进行持续运行测试。 在运行测试几十个小时后、当使用 MDIO 接口读取状态寄存器时、PHY 开始时始终只返回0xFFFF 的情况有几次。
电路板配置:
CPU 是一个连接到 PHY 的 NXP T1024。 有四个 PHY 连接、其中两个通过 SGMII、另外两个通过 RGMII。 MDIO 线路在两个单独的系统中连接、通过将一个 SGMII PHY 与一个 RGMII PHY 配对。
MDIO 线路上的观察结果:
使用示波器监视 MDIO 线路时、可以观察到从 CPU 到 PHY 的波形似乎正常、但从 PHY 到 CPU 的波形始终为高电平。 有趣的是、同一 MDIO 线路上的另一个 PHY 不会出现此问题。
复位尝试次数:
出现此问题后、无法恢复正常运行。 在基本模式控制寄存器(地址0x0000)中置位复位并不能修复它。 通过下电上电或将 PHY 的外部引脚43上的 RESET_N 置位可以恢复正常运行。
数据交换问题后:
在问题仍然存在且一致的读取变为0xFFFF 后、CPU 和 PHY 之间通过 SGMII/RGMII 进行的数据交换仍正常。
MDIO 线路配置:
两个 PHY 器件连接到单条 MDIO 线路。 CPU 仅使用软件来控制 MDIO 线路访问、其操作没有问题。
如果您提供有关此行为的潜在勘误表的任何信息、我们将不胜感激:
* 过去是否有类似的情况,如果有,采取了什么解决办法?
* 此外、除了电气噪声等外部因素外、该问题是否还有其他可能的原因?
非常感谢您协助解决这一问题。 Matter 协议、期待您的专家意见。
此致、