This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:PCA9306是否可以支持12.5m MDIO 应用?

Guru**** 1482555 points
Other Parts Discussed in Thread: PCA9306, TCA39306
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1298360/pca9306-can-pca9306-support-12-5m-mdio-application

器件型号:PCA9306
主题中讨论的其他器件: TCA39306

大家好、

我的客户对我们的 PCA9306能否支持12.5m MDIO 应用感到困惑?

您能帮助我确认此申请吗?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    仅当 I2C 速度为100kHz 和400kHz 时、建议使用 PCA9306。  

    我建议使用 TCA39306器件、因为该器件的特点是可实现高达12.5MHz I3C 速度的更高数据速率。 我相信 MDIO 也适用于此器件。

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,泰勒

    您能解释一下在12.5m MDIO 应用下使用 PCA9306存在任何风险吗?

    因为我的客户在他们的电路板上使用了 PCA9306、所以他们想相对详细地评估风险。

    感谢您的努力与时间。

    此致、

    马特.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    这里的风险是、我们的团队尚未针对12.5MHz 处的 PCA9306设计或验证器件功能。 此部件专为100kHz 和400kHz 应用而设计。  

    由于 PCA9306能够对12.5MHz 信号进行电平转换、输入信号与输出信号可能不符合预期。 在400kHz 以上未对 PCA9306进行测试或表征、因此影响是未知的。

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    因为我的客户在数据表中看到了 MDIO 应用场景。

    在大多数 MDIO 应用中、信号频率与2.5MHz 有关。

    因此、他们想知道为什么要标记 MDIO、并且最高频率是400kHz。

    或者、您能帮助在2.5MHz 下验证 PCA9306吗?

    此致、

    马特.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    您是对的。 MDIO 信号频率约为2.5MHz。 这看起来更像是需要修复的数据表错误。 我们已经将该器件的特点定为400kHz、而不是使其频率超过该值。  

    请客户考虑使用 TCA39306、这是一款与 PCA9306引脚兼容的 P2P 器件。 同一器件、但具有12.5MHz 特性、可满足 MDIO 信令的需求。  

    此致、

    泰勒