This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9546A:TCA9534A

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9546A, USB2ANY, TCA9539

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1300039/tca9546a-tca9534a

器件型号:TCA9546A
主题中讨论的其他器件: USB2ANYTCA9539

TCA9546A 与 TCA9539配合使用、如何使用 USB2ANY 进行通信?

TCA9546 A2A1A0连接到接地从地址0x70、如何了解控制寄存器?(需要配置通道0和通道1)寄存器地址= 0x00??? 数据写入???

 写入寄存器地址0x00数据01以启用通道0

接下来需要写入 TCA9539从地址0x74寄存器地址6-7数据0x0F 0xFF  

我该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA9546A 只有一个寄存器、因此它没有寄存器地址。 您写入的每个字节都直接进入配置寄存器。 您不应写入"0x70 0x00 0x01"、而应仅写入"0x70 0x01"。

    对于 TCA9539、您可以在第一个寄存器的地址之后直接写入两个寄存器的内容、即"0x74 0x06 0x0F 0xFF"。