This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:在上电/复位或重置后、我们可以将默认状态设置为通道0启用吗?

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1299704/tca9548a-after-power-on-or-reset-could-we-set-default-status-as-channel-0-is-enabled

器件型号:TCA9548A

专家、您好!

我们是否可以知道是否有任何方法可以修改通道0上的默认状态已启用? 现在、所有通道均已禁用、需要主机对其进行控制。 谢谢!

此致、

安连  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    默认状态不能改变、启动时始终禁用所有通道、需要从 μ I²C 主机进行配置。