This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822EVM:推荐兼容型 Sitara AM64x 评估板

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: AM6442, TLK105, DP83822EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1298835/dp83822evm-recommend-compatible-sitara-am64x-evaluation-board

器件型号:DP83822EVM
主题中讨论的其他器件:AM6442DP83869TLK105

我们希望获取有关具有与 DP83822 EVM 硬件兼容性以及软件支持的 TI Sitara AM64x 评估板的信息。

或者、我们愿意考虑任何与 DP83822 EVM 兼容的 TI Sitara

我们深入探讨了 DP83822物理层、以解决链接中提到的问题。  (https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1298829/dp83822if-dp83822-phy-mii-internal-loopback-is-failing) 。 我们使用 TMDS64GPEVM (AM6442)板、但其硬件连接为 ICSSG0、该连接在软件 SDK 中未打开(AM6421: AM6421和 DP83822 -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛)。我们正在寻求有关展示与 DP83822 EVM 硬件兼容性以及软件支持的 TI Sitara AM64x 评估板的信息。 或者、我们愿意考虑任何与 DP83822 EVM 兼容的 TI Sitara 电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikhil:

    这已分配给以太网团队、我将重新分配给相应的团队、请让他们在其他一天或两天内查看和回复。

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikhil:

    [报价用户 id="497949" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1298835/dp83822evm-recommend-compatible-sitara-am64x-evaluation-board "]

    我们希望获取有关具有与 DP83822 EVM 硬件兼容性以及软件支持的 TI Sitara AM64x 评估板的信息。

    或者、我们愿意考虑任何与 DP83822 EVM 兼容的 TI Sitara

    [/报价]

    我们没有任何显示与 AM64x 器件兼容性的 EVM 或 SK。

    EVM 或 SK 连接到 DP83867或 DP83869。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Sreenivasa 提供的 AM64输入。 除了 Am64之外 、任何 TI EVM 板都是兼容的 DP83822 EVM? 我无法找到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikhil:

    可能有一些上一代的器件、例如具有 DP83822引脚兼容性的 TLK105的 AM335x 或 AM437x。

    我不确定是否有用。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供相关信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikhil:

    表示感谢。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了解决这个问题、我会给任何寻求结论的人留下评论。 截至2023年4月12日、没有与 DP83822EVM 兼容的 TI Sitara 评估板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikhil:

    谢谢你。

    我将重新阐释您的结论如下。

    我们可能没有与下面所示的 DP83822 EVM 兼容的 Sitara EVM 或 SK 设计。

    目前我们没有 与 DP83822连接的 AM6x SK 或 EVM。

    AM335x 或 AM437x 可能配有 TLK105、这两种器件的引脚兼容、但不确定是否有用。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同意...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikhil:

    谢谢你。

    以下是一些可以参考进行连接的 TI 设计、

    https://www.ti.com/tool/TIDA-00299

    https://www.ti.com/tool/TIDM-DELFINO-ETHERCAT

    https://www.ti.com/tool/TIDEP-0105

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。 我们将了解一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikhil:

    谢谢你。 我将关闭该主题。  

    此致、

    斯里尼瓦萨