This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801X16EVM:DS160PT801X16EVM 的 SigCon 和配置文件

Guru**** 2788275 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR410, DS160PT801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1299645/ds160pt801x16evm-sigcon-and-profile-for-ds160pt801x16evm

器件型号:DS160PT801X16EVM
主题中讨论的其他器件:DS160PR410DS160PT801

您好!

我已尝试按照用户指南将 SigCon 连接到评估板。

提示 SigCon V3、我已经安装了这个、但默认配置文件似乎是针对 DS160PR410的。

在查找其他配置文件时、我下载了显示它支持此产品的软件包、但我无法安装、因为这些配置文件看起来想与 SigCon 2.0.0.1配合使用。

您能否向我发送此产品的正确配置文件下载?

此致、

汤姆·利斯戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    您是否有权访问"我的安全资源"上的"DS160PT801-DESIGN"文件夹? DS160PT801器件的配置文件更新程序包含在中("DS160PT801.exe")。 如果您没有、请告诉我们、我会找一位团队成员来帮助您。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    感谢您的及时响应、我可以访问、并且可以确认这可以解决我的问题。

    非常感谢、

    汤姆·利斯戈