This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:当所有通道都同时激活时、谁会发出 ACK 信号?

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1299309/tca9548a-who-gives-the-ack-signal-when-all-channels-are-activated-at-the-same-time

器件型号:TCA9548A

我们将使用4个同时处于活动状态的通道。
谁此时向主器件发送 ACK 信号?

如果您启用4个通道并且仅连接3个器件、则 ACK 信号作为主器件进入。

TCA9548a 是否生成 ACK 信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA9548A 是一款无源开关;所有已启用的通道都直接连接在一起。

    不允许访问具有相同地址的多个器件。 如果您有多个具有相同地址的器件、则必须同时仅启用一个通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yun、您好!

    我同意克莱门斯的回答,但 如果你有更多的问题,请告诉我们!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我注意到、到目前为止我使用它是错误的。

    这是一个很好的例子,但它不是一个很好的例子。

    如果您有多个具有相同地址的器件、我们将仅启用一个通道。