This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:TCT/RCT 和 CMT 电容器值的建议值

Guru**** 1821780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1297578/dp83826i-recommendation-for-tct-rct-and-cmt-capacitor-value

器件型号:DP83826I

您好!

下面我来确认一下。

*根据以下数据表第136页、您将介绍推荐的 TPI 电路(图10-2)
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dp83826i.pdf

在此图中、显示 TCT/RCT 电容器值为"2nF"、CMT 电容器值为"0.01uF"。
另一方面、您针对 DP83826提供以下应用手册。
https://www.ti.com/jp/lit/an/snla344c/snla344c.pdf

您在第5页连接电路、但 TCT/RCT 电容器使用"1uF + 0.1uF 并联" 、CMT 电容器使用"1nF (1000pF)"。
除了上面的"图10-2"外、DP83826的数据表中没有该值的相关信息、因此您能告诉我们这些电容值的建议范围吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryuuichi:

    感谢您分享这些信息。

    中心抽头电容器的容值不同、主要用于 EMI 目的。 1uF +0.1uF 可以为您提供更好的 EMI 性能、但需要增加一个额外的 BOM。  

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lin-san:

    感谢您的答复。
    什么是 CMT?
    在数据表中、您显示"0.01uF"、但应用手册中使用"1nF (1000p)"。
    我认为这个电容器的意义在于消除直流因数、但我要对此进行确认。

    Br、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryuuichi:

    感谢您指出 CMT 电容器。 这主要用于 Bob Smith 终端电容器、它还具有直流阻断功能。 1000pF 应该没有问题。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lin-san:

    感谢您的答复。
    我明白了。

    Br、