This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:2019器件与2023器件之间的 X 射线差异

Guru**** 2434370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1299517/tca9517-the-x-ray-different-between-the-2019-device-and-2023-device

器件型号:TCA9517

您好!

我们使用 TCA9517DGKR、 2019器件和2023器件之间有不同的 X 射线部分、请查看是否有任何 PCN 文件来描述以下 ISSE、谢谢。

第一个是2019器件、第二个是2023器件:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA9517DGKR 有两个组装地点、因此您可以看到同时出售器件的两个引线框。

    参见 PCN# 20211107000.1A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    克莱门斯是正确的。  

    这是我们改变引线框特性的举措的一部分、因此我们可以将资源从一个组装厂移到下一个组装厂、以获取更好的工艺技术。  

    X 射线的差异不应影响器件的电气工作方式。  

    此致、

    泰勒