This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR810:DS160PR810

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1299108/ds160pr810-ds160pr810

器件型号:DS160PR810

DS160PR810 的每条(在每个引脚上) TX/RX 数据线上都有(全部在数据线上) ESD 吗?

我应该添加额外的 (我应该添加其他) PCIe ESD 组件吗(组件)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andre、

    将来,请把中文的问题发到我们的(将来请将您的咨询用中文发送至) E2E China 论坛,这里是英文的。

    DS160PR810在 TX/RX 引脚上应提供不超过1-2kV 的少量 ESD 保护。 在大多数 PCIe 应用中、不使用外部 ESD 保护、因为它会降低信号质量。 如果系统的 ESD 风险非常高、您可以增加保护、但通常不需要。

    此致!

    Evan Su