This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD230:请查看原理图

Guru**** 2926230 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN330, SN65HVD230, TCAN337

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1299098/sn65hvd230-please-review-the-schematic

器件型号:SN65HVD230
主题中讨论的其他器件: TCAN337、TCAN330

尊敬的 TI 专家:

我的客户将他们的原理图绘制成了 SN65HVD230。 您能否查看原理图?

这里有更多的问题;

1.有没有汽车 OBD 的推荐原理图?

2. CANH 和 CANL 线路是否需要电阻和电容? (R11、R12、C10、C11)

3.我看到 SN65HVD230是一个很旧的器件。 您能否推荐最新器件而不是 SN65HVD230? 引脚对引脚部件最适合我的客户。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蔡斯、

    感谢您向 E2E 介绍本视频。

    Unknown 说:
    1. 是否有任何汽车 OBD 推荐原理图?

    我看到的大多数 OBD 原理图都是典型的 CAN 原理图、它们没有什么特别之处。

    Unknown 说:
    2. CANH 和 CANL 线路是否需要电阻器和电容器? (R11、R12、C10、C11)

    如果总线的任何其他部分不存在电阻器、则需要使用它们。 也就是说、CAN 总线需要端接电阻、如果在其他任何位置都没有端接、则该节点将需要这些端接电阻。 通常、通过 OBD、它们在内部有一半的端接、然后插入端口、这就增加了端接的另一半。 客户是否知道整个总线的状态及其端接? 电容器不是必需的、但它们有助于滤除任何高频噪声。

    Unknown 说:
    3. 我看到 SN65HVD230是一款非常旧的器件。 您能否推荐最新器件而不是 SN65HVD230? 引脚对引脚部件最适合我的客户。

    客户是否正在使用低功耗模式和 Vref? 我们提供了 TCAN33x 系列、但没有一个系列同时具有 静音模式和 Vref 输出。 最接近的是 TCAN330或 TCAN337。

    此致、

    埃里克·哈克特