This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9535:具有中断输出和配置寄存器的远程16位 I2C 和 SMBus 低功耗 I/O 扩展器

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9535, TCA9535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1300291/pca9535-remote-16-bit-i2c-and-smbus-low-power-i-o-expander-with-interrupt-output-and-configuration-registers

器件型号:PCA9535
主题中讨论的其他器件: TCA9535

您好

为了用硬件将 PCA9535寄存器复位为默认状态、我们希望循环使用其 VCC 电源电压引脚、从而产生 POR。

鉴于所有 I/O 引脚将默认为高阻抗"输入"、那么其中的某些输入可能由 VCC 电平驱动、而电源电压引脚为  

从 VCC 到 GND 再到 VCC 循环。

类似地、 在电源引脚循环发生时、I2C 接口信号、地址引脚和 INT#输出引脚将/可能通过电阻器拉至 VCC。

您能看到执行此操作有什么问题吗?

此致

芬巴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 Pxx 引脚上、建议运行条件允许输入电压高于 VCC、高达5.5V (另请参阅第8.2.2节)。 在 μ I²C 引脚上、绝对最大额定值允许电压高于 VCC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    所以,只是为了清楚。 当 VCC 电源引脚连接到 GND 时,它将对 PCA9535应用上电复位,我们可以用3.3V 的信号驱动 Pxx、Axx 和 I2C 引脚吗?

    此致

    芬巴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Finbarr:

    PCA9535支持 GPIO 和地址引脚的断电阻抗。 输入引脚的建议最大电压为5.5V、绝对最大值为6V。  

    在建议的运行条件下、输入最大电压看起来像是 SDA/SCL VCC、但我怀疑当 VCC 为0V 时、从 SDA/SCL 到 VCC 是否存在泄漏路径。 我不认为设计中在引脚和 VCC 之间有一个二极管。 在 GND 和引脚之间仅存在二极管。 不过、绝对最大电压为6V。  

    /INT 引脚是输出。 此处无需担心在下电上电期间该引脚通过电阻器被拉至 VCC。  

    在下电上电时、建议对 VCC 一直供电至接地。 接地通电源后、必须保持相当长的时间(ms 范围)。 这是由于 PCA9535器件中存在现有的上电复位问题。 我在这里建议或改用 TCA9535、这是与 PCA9535的 P2P 兼容型升级版。 TCA9535可修复此 POR 问题。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Tyler 的全面响应。  

    此致

    芬巴尔