This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS202E:TRS202EIPWR

Guru**** 2535780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1300399/trs202e-trs202eipwr

器件型号:TRS202E

迪亚尔斯、

TRS202EIPWR 的输出高电平和低电平与规格不同,规格显示输出为±9V、但测试数据为±6.5V、当 TX/RX,较短时、输出低于±6.5V。

Attachfile 是示意图和波形、Pls 请帮助检查它。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:

    几个方面:

    1.原理图看起来不正确- 电荷泵电路中有5个电容器- C4或 C8需要移除、因为 V+应该有一个电容器到 GND (建议)或一个电容器到 VCC。  

    2.负载是什么? -它是在驱动另一个 RS -232器件吗? 或者其他器件-如果总线过载、您可以看到比预期更低的电压。  

    3、技术上符合以下规范:

    典型值不能得到保证、但最小值是-假设您满足测试条件。  

    似乎原理图可能存在问题、我想确认收发器正在主动驱动什么-如果您能够展示整个 RS_232总线、那将会有所帮助。 不过、只要该器件在3K 欧姆或更高的负载下输出+/-5V、从技术角度而言就处于规格范围内。  

    如果您可以确认负载、以便我可以检查是否存在应用问题-但到目前为止、似乎电荷泵的设置可能是错误的。  

    此致!

    帕克·道德森