This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042A:通过 I2C/SMBus 控制器件和端口开/关

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8042A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1300412/tusb8042a-device-and-port-on-off-control-via-i2c-smbus

器件型号:TUSB8042A

您好!  

客户想知道 BMC 可以通过设置 I2C 或 SMBus 命令来实现哪种机制、以及如何实现该机制。 谢谢你。

  1. 启用/禁用整个 USB 集线器设备 TUSB8042A?
  2. 是否单独启用/禁用 USB 端口?

此致、

兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Randy;

      对于 Q1: 它无法 使用 I2C 或 SMBus 启用/禁用整个集线器、但您可以通过 GRSTz 或 USB_VBus 引脚上的外部控制来实现。

      对于 Q2: 您可以控制集线器是开启或关闭电源、它是 I2C 或 SMBus 寄存器0x05h 上的成组模式或单个模式、但您不能通过 I2C 或 SMBus 控制开启或关闭哪个端口。

    此致

    布赖恩