This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:PCA9306的新替代器件

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306, LSF0102, TCA39306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1299706/pca9306-new-alternative-for-pca9306

器件型号:PCA9306
主题中讨论的其他器件: LSF0102、 TCA39306

您好!

 PCA9306是否有更新版本替代产品?

或者该器件仍建议在新项目中进行设计?

谢谢!

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA39306具有更高的速度和更低的电压、但如果您不需要这些功能、那么 PCA9306会更便宜。 在实际应用中、PCA9306与 LSF0102相同、而且更便宜。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jeff、

    除了 Clemens 响应外、请说明信号被电平转换到/移出的接口、以及是否有任何其他要求来帮助缩小推荐器件的范围。

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高插孔/流明、

    感谢您的反馈。